アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン158号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。
画像が表示されない場合は、こちらをクリックしてご覧ください。

みなさん、こんにちは。

先日、今話題の富岡製糸場に行ってきました。世界文化遺産に登録されたことで、とても多くの観光客で賑わっていました。約150年前に日本で初めて創業した製糸場が、今もなお残されていることに驚くと同時に感銘を受けました。また、ほんの数時間のことでしたが、時代の移り変わりや技術の進歩を感じる体験でした。製糸場だけでなく、歴史あるものからは人々の知恵や文化の素晴らしさを感じとることができます。これからもこのような遺産を守り、ずっと受け継いでいけたら良いですね。

それでは、また来月号でお会いしましょう!

 
新製品   お知らせ
 
新製品

【特長1】パルスモータ採用により低価格を実現


・ 高出力ドライバを採用することで、従来品と同等の可搬質量を実現しました。

【特長2】バッテリレスアブソエンコーダ標準搭載

・バッテリエラー(電圧低下など)で機械が停止することが無くなります。
・交換用バッテリの費用がかかりません。
・アブソリセットなどバッテリ交換時の手間がいりません。


 

【特長3】従来機種に比べて軽量化を実現


軽量なので設備に組込む際、取扱いが簡単になりました。


 

【特長4】3軸仕様・グリッパ付4軸仕様追加

・回転軸を省き、許容慣性負荷モーメントを強化した3軸仕様をご用意しました。
・専用グリッパを搭載し、手軽に搬送ロボットを構成できます。
※グリッパ付は、スカラロボット3軸+グリッパ1軸の4軸です。


 

【特長5】製品ラインナップ

【特長1】プログラム数、ポジション数が大幅アップ

・記憶容量アップによりプログラム数、
 ポジション数ともに大幅に向上しました。

【特長2】小型化

・幅130mm×高さ195mmですので、制御盤の省スペース化が可能です。
・設置方法については、ねじ取付けタイプに加え、DINレール取付けタイプも選択できます。


 

【特長3】安全カテゴリ対応

・外部回路を構築いただくことにより、安全カテゴリ1〜3の安全回路の対応が可能です。


 

【特長4】多彩なI/Oインターフェイスに対応

・標準PIO(IN:16点、OUT:16点)に加え、拡張I/Oスロットを1スロット使用できます。
・拡張I/OはPIOもしくはフィールドネットワークを選択できます。


 

 

●詳細情報はこちらをご覧ください。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_ixp_140627.html

カタログ

 

■カタログを無料でお届けいたします。
 ご希望の方は次のページからお申込ください。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/document

 

お知らせ

【「2014静岡市長杯ミニロボ夏季大会」のお知らせ】

「2014静岡市長杯ミニロボ夏季大会」が8月24日(日)に開催されます。

 詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.iai-robot.co.jp/minirobo/index.html

コーヒータイム


■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

 


配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2014.7.22発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp