アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン159号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。
画像が表示されない場合は、こちらをクリックしてご覧ください。

みなさん、こんにちは。

8月の半ばを過ぎましたが、あいかわらず暑い日の連続で大変ですね。 そんな、暑さをしのぐ方法のひとつとして、緑のカーテンが少し前から注目されているのをご存知ですか? 緑のカーテンは、見た目が涼しげなことに加えて植物の葉から水分が蒸発するときの蒸散作用で温度が下がることから、よしずやすだれよりも建物の中を涼しくする効果が高いと言われています。 街中で緑のカーテンを見かけると「夏だなぁ〜」と感じます。自分で種をまいたアサガオ、ひょうたん等好みの植物が緑のカーテンとして成長していく姿を日々見守るのはきっと楽しいんだろうなと想像します。 来年は、ゴーヤーで緑のカーテンを作ってエコ&プチ家庭菜園を楽しんでみたいと思います。

それでは、また来月号でお会いしましょう!

 
新製品   事例紹介
展示会
新製品

 

 

●詳細情報はこちらをご覧ください。
⇒ http://www.iai-robot.co.jp/product/robo/rcp4.html

カタログ

 

■カタログを無料でお届けいたします。
 ご希望の方は次のページからお申込ください。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/document

 

使用例

 ガスコンロテーブルの溶接強度 試験装置 
1日の試験数 4,028個⇒5,760個 43%の生産性向上 

【装置概要】
小型のガスコンロを製造している会社で、配管溶接部の強度試験を電動化しました。

1.生産性が43%向上
エアシリンダをロボシリンダに切り替えたことで、合否判定の効率が上がり、サイクルタイムが向上しました。

<エアシリンダの問題点>
治具がワークにひっかかる(引っ張り試験を開始するポイント)直前までの移動に時間がかかっていました。
理由:ストローク途中での速度変更ができないため、指定張力を発生する設定での低速移動が必要なためです。

<ロボシリンダの導入効果>
・治具がワークにかかる直前までの移動を高速で行うように設定し、
その後、指定の張力を発生する低速に切り替えて引っ張り試験を行うようにしました。
・移動を高速にしたことで、引っ張り開始までの待ち時間が短くなり、
合否判定工程が3秒→1秒になりました。
・合否判定の効率が上がったことで、試験工程全体(ワークセット・払い出し)が7秒→5秒と、
サイクルタイムを短縮できました。

2.多品種対応
引っ張り位置や力を柔軟に変えられるため、様々なサイズの製品の配管溶接の強度試験に流用できるようになりました。

  エアシリンダ ロボシリンダ
サイクルタイム

7秒

5秒
張力の調整時間
平均10分/日
ゼロ
1日の稼動時間
470分(8時間ー調整10分)
480分(8時間)
1日の試験数
4028個 ※1
5760個 ※2
多品種対応
なし
あり
※1 エアシリンダの場合(1日8時間ー10分)/7秒=4,028個
※2 ロボシリンダの場合 1日8時間/5秒=5,760個

■さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/case/industry/index.html


展示会

アイエイアイ厚木プライベート展示会

アイエイアイ厚木プライベート展示会を開催いたします。
弊社の新製品を多数展示いたします。
入場無料です。ぜひご来場ください。

日程:2014年8月29日(金)9:30〜19:00
会場:秦野市文化会館
住所:〒257-0015 神奈川県秦野市平沢82

小型産業用ロボット活用セミナ(無料)も同時開催いたします。

詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ http://www.iai-robot.co.jp/company/exhibition/private/atsugi/20140725/iai-atsugi_140725.html

コーヒータイム


■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

 


配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2014.8.19発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp