アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン161号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。
画像が表示されない場合は、こちらをクリックしてご覧ください。

みなさん、こんにちは。

最近は朝晩に肌寒さを感じる日が多く、すっかり秋らしくなりましたね。朝の通勤で秋を代表する花、コスモスを目にすることが多くなりました。さて、みなさんは「コスモスロード」を知っていますか?その名の通り、コスモスがたくさん咲いている道のことです。コスモスロードは国内の観光地にいくつかあります。そんないくつもある中から長野のコスモスロードを選び、先日ドライブに行ってきました。両脇に咲いた数多くのコスモスで鮮やかに彩られた美しい外の景色を堪能しながらのドライブは、運転の疲れが取れ、楽しい時間となりました。

それでは、また来月号でお会いしましょう!

 
新製品    
新製品

【特長1】クリーン対応と防塵対応が追加

・グリッパスライドタイプに
 クリーン対応と防塵対応が追加されました。

【特長2】剛性アップ

・ガイドベースの構造を変更したことにより、2ツ爪RCP2□-GRS/RCP2□-GRMシリーズの
 フィンガにガタつきが生じるまでの許容モーメントが従来の2倍になりました。
 (一時的に許容モーメントを超える負荷がかかることを想定した場合)



 

【特長3】多点位置決めと把持力の調整が可能

・サーボ制御により、最大512点の位置決めとワークをつかむ際の把持力の調整ができます。
・段取替え時のフィンガの開閉幅の変更や、変形しやすいワークの把持などが容易になります。


 

【特長4】製品ラインナップ

 

 ●詳細情報はこちらをご覧ください。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_rcp2_141010.html

カタログ

 

■カタログを無料でお届けいたします。
 ご希望の方は次のページからお申込ください。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/document

 

【特長1】パルスモータ搭載ロボシリンダで最大4軸の制御が可能

・従来、パルスモータのアクチュエータは
 1台のプログラムコントローラで
 最大2軸の制御までしかできませんでした。
 MSELを使用すれば4軸の制御ができます。
 補間動作ができ、使用用途が広がります。

【特長2】ロボシリンダ RCP5・RCP4の接続が可能

・パワーコン対応により、従来のプログラムコントローラPSELでは制御できなかった
 高出力ドライバ対応ロボシリンダRCP5・RCP4を使用した補間動作が可能になりました。


 

【特長3】プログラム機能を大幅強化



 

【特長4】外部拡張 I/Oスロット搭載

・標準IO(IN16点/OUT16点)に加え、拡張I/Oスロットを1スロット使用できます。
・ 拡張I/OはPIO(IN16点/OUT16点)、もしくはフィールドネットワーク4種類から
 1つを選択できます。


 

【特長5】省配線・コストダウン


 

【特長6】安全カテゴリ対応タイプをラインナップ(カテゴリ3対応)

・MSEL-PGは安全カテゴリ3に対応しています。
 (安全カテゴリに対応するには、コントローラ外部に安全回路を設置していただきます。)


 

【特長7】多用な機種に対応

・パルスモータタイプのロボシリンダ RCP5/RCP4/RCP3/RCP2に接続ができます。

 

 ●詳細情報はこちらをご覧ください。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_msel_141020.html

カタログ

 

■カタログを無料でお届けいたします。
 ご希望の方は次のページからお申込ください。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/document

 

コーヒータイム


■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

 


配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2014.10.21発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp