アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン166号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。
画像が表示されない場合は、こちらをクリックしてご覧ください。

みなさん、こんにちは。

春に移り行くこの季節は雨の日が多いですね。しとしとと春に降る雨を春雨と言いますが、桜の花が咲くころは花を散らせることから「花散らしの雨」とも呼ばれています。今はまだ暖かくなったり寒くなったり日によって気温が大きく変わりますが、それでも一雨ごとに春に近づいているのを実感します。機会を見て雨の合間の暖かな日にお花見や散策をして春を楽しみたいと思います。

それでは、また来月号でお会いしましょう!

 
新製品   事例紹介
お知らせ
新製品

細小型ロボシリンダに
クリーン対応タイプ/防塵対応タイプがシリーズ追加(2015年3月13日)

・クリーン度クラス100のクリーンタイプとIP50の防塵対応タイプをシリーズに追加しました。
・形状は5機種で、1機種につき3サイズありバリエーションが充実しました。
・防塵対応タイプはオプションで防塵防滴対応タイプ(IP52)に変更できます。


 

●詳細情報はこちらをご覧ください。
 http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_saishou_150313.html

カタログ

 

カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページからお申込ください。
http://www.iai-robot.co.jp/document

 

使用例

 電子部品搬送工程
●搬送数 12,000個→27,000個 生産性が2.25倍
●装置2台稼働→1台稼働
●人件費216万円/年の削減

電子部品用エッジコネクタ付小型基板(以降:小型基板)の搬送工程でエア機器を電動化し
大幅にサイクルタイムを短縮した事例を紹介いたします。

【改善テーマ】
小型基板を次工程に運ぶ装置を見直してサイクルタイムを短縮する。

【工程詳細】
『小型基板をチャックで把持』⇒『搬送開始』⇒
『搬送中、コネクタの挿入角度を合わせる為90度回転』⇒『搬送終了』

【改善前の状況】
 1.高速動作に設定すると衝撃でワークがズレるのでサイクルタイムを短縮できない。
  そのため、ラインの生産数に合わせて、本工程では同じ装置を2台稼働していた。
 2.回転軸の衝撃とエア圧のバラつきが原因でチャックからワークがズレたり
  落下することがあった。ワークのズレや落下が原因のチョコ停が1日に約50回発生し、
  チョコ停1回あたり、復旧に平均1分かかっていた。

【改善結果】
 1.加減速度と速度を調整することで衝撃を抑え高速で搬送できるようになり、
  サイクルタイムが短縮し装置1台で要求生産数に対応できるようになった。
 2.位置決めと押付機能で、把持力を調整し、ワークのズレや落下を防止したことで、
  チョコ停が無くなった。
 3.装置を1台に集約でき、チョコ停も無くなったことで、専任の設備担当者1名分の
  人件費を削減できた。

【電動化にかかったコスト】
約70万円

【効果】

比較項目 エア設備 電動化設備
サイクルタイム
2秒/個
1秒/個
1台あたりのチョコ停回数
50回/日
0回/日
1台あたり1日のチョコ停時間

3,000秒 ※1

0秒
1台あたり1日の最大搬送数
12,000個/日
2,7000個/日
装置台数
2台
1台
年間人件費
216万円 ※2
0円

1日の稼働時間:7.5時間=27,000秒
※1:チョコ停50回/日×60秒
※2:7.5時間×時給1,200円×1人×年間稼働日240日

さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
http://www.iai-robot.co.jp/case/industry/index.html


お知らせ

アイエイアイ製品の修理依頼がHPから行えるようになりました!

・所定フォームに入力するだけで簡単に修理見積り依頼・修理依頼ができます。
・従来と比べ、修理期間が短くなりました。
・故障時の修理の他、オーバーホールなども対応できます。

●詳細情報はこちらをご覧ください。
http://www.iai-robot.co.jp/support/repair/index_flow.html

 

コーヒータイム

メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html



配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2015.3.26発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp