アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン175号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。
画像が表示されない場合は、こちらをクリックしてご覧ください。

みなさん、こんにちは。

流行語大賞や今年の漢字の話題を耳にするようになり、ますます年末らしさを強く感じるようになりました。年末には色々とやっておかなければならないことが多くて大変ですよね。中でも大掃除は、怠けるとその結果が目に見えてしまうので、優先度が高いイベントとして認識しています。今では掃除をしにきてくれる色々なサービスがあるので、どうしても自分たちで手がでない物は早めに業者に頼むのもいいですよね。色々と工夫して大掃除をして、清々しい気持ちで新年を迎えたいと思います。

それでは、また来月号で!

 
新製品   お知らせ
新製品

サーボプレス対応ロードセル付ロボシリンダ®の特長

1.サーボプレス仕様をご用意

サーボプレス仕様を拡充しました。ロードセルを標準搭載しており、力制御も可能です。

 押付け動作とは
押付け動作はエアシリンダーのように、ロッドやスライダーをワーク等に押付けた状態で保持する機能です。 サーボプレスは押付け時の停止安定性に優れており、押付け動作に最適です。 また、圧入やかしめ動作など強い押付け力を必要とする作業にも使用が可能な為、幅広い場面でご使用いただけます。

 力制御とは
アクチュエーターに装着された専用ロードセルで、押付け力のフィードバックデータで制御することで、 高精度の押付け制御が可能な機能です。

 サーボプレス仕様とは
アイエイアイ独自のプレスプログラムにより簡単4ステップ入力で多彩な押付け動作が可能です。



2.高精度な荷重制御
ロッド先端に専用ロードセルを搭載することで、プレス対象に加わる荷重を検出することができます。
これにより、繰返し荷重精度±0.5%F.S.(フルスケール)という高精度な荷重精度を実現します。



3.豊富なラインナップ
新たに4タイプが加わり、600N〜19600Nの中からお選びいただけます。
豊富なバリエーション展開により、用途に合わせてお使いいただけます。


4.外部機器との接続が可能
荷重データをアナログ出力(4-20mA)できます。
市販の荷重表示計にて、変位-荷重のグラフ表示、
判定等が可能です。
また、パルスカウンターを接続して、
フィードバックパルスを確認することもできます。

 

●詳細情報はこちらをご覧ください。
  http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_rcs3_151113.html

カタログ

 

カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページからお申込ください。
http://www.iai-robot.co.jp/document

 

お知らせ

年末年始の営業日/お問合せ窓口(エイト)対応のご案内

営業日のご案内
2015年12月25日(金)
通常営業
2015年12月26日(土)
休業
2015年12月27日(日)
2015年12月28日(月)
2015年12月29日(火)
2015年12月30日(水)
2015年12月31日(木)
2016年1月1日(金)
2016年1月2日(土)
2016年1月3日(日)
2016年1月4日(月)
通常営業
お客様センター”エイト”受付時間
2015年12月25日(金)
通常対応(7時〜翌朝7時)
2015年12月26日(土)
8時〜17時
2015年12月27日(日)
2015年12月28日(月)
2015年12月29日(火)
2015年12月30日(水)
休業
2015年12月31日(木)
2016年1月1日(金)
2016年1月2日(土)
2016年1月3日(日)
2016年1月4日(月)
通常対応(7時〜)

受注処理:12月25日(金)17:30で終了いたします。
(※DS-1対応機種:12月25日(金)受注受付分は2015年1月4日(月)出荷です。)
ホームページ上の各種問合せ・お申込:2015年1月4日(月)以降の確認およびご連絡になります。

 

コーヒータイム

メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html



配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2015.12.18発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp