アイエイアイ e-magazine
アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン119号
新製品「ロボシリンダ RCS3-SA8/SS8 モータ折返しタイプ」のご紹介

このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

先日、ある書店の手帳コーナーで、「マンガ手帳」という何とも不思議で斬新な手帳を見つけました。
この「マンガ手帳」は、1ヶ月毎にオリジナルのストーリーが設定されていて、マンガのコマが日付と曜日に対応しています。空白のコマの中にスケジュールを書き込むことができ、1週間が1ページにまとまっているため、マンガの流れとともに1週間の予定を把握することができるというものです。自分がマンガの主人公になったような気分で、スケジュールを書き込むことができるので、毎日が楽しくなりそうですね。

ではみなさん、また来月号で!

(マンガ手帳公式サイト:http://www.morning-garden.co.jp/kikaku/kikaku2.html)

 
【今月のコンテンツ】

1.【新製品情報】ロボシリンダ RCS3-SA8/SS8にモータ折返しタイプ登場!

2.【使用例紹介】バリ取り・検査複合装置

3.【この日何の日?】2月23日についてご紹介

アイエイアイネットストア.COM 
        www.iai-netstore.com

■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

ロボシリンダ RCS3-SA8/SS8にモータ折返しタイプ登場!
ロボシリンダ RCS3-SA8/SS8にモータ折返しタイプが登場!

特長1 省スペース

製品ラインナップにモータ折返しタイプが追加されました。
カップリングタイプと比べ、全長が65mm短縮され、省スペース化が可能となりました。
また、モータ折返し方向は右/左の2方向から選択が可能です。

特長2 ケーブル取出方向

モータ・エンコーダケーブルの取出方向を設置スペースに合わせて、モータ背面/モータ側面のいずれかに指定が可能です。

特長3 製品ラインナップ

ストレートタイプ同様、標準仕様と高精度仕様(繰り返し位置決め精度±0.01mm)をご用意。それぞれに軽量、低価格なアルミベースと高剛性鉄ベースのシリーズがあります。

●詳細情報はこちらのページをご覧下さい。
http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_rcs3-sa8r_ss8r_101217.html

■カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページから
お申し込み下さい。
 http://www.iai-robot.co.jp/present/

使用例紹介

バリ取り・検査複合装置:図機械部品のバリを取る装置にマルチスライダタイプの直交ロボットが採用されました。
2つのY軸の片方でバリを取り、もう片方に取り付けたカメラでバリが取れているかどうかを撮影して合否の判定をしています。

加工と検査を同時に行うことで、ラインのコンパクト化が実現できました。また、従来人手で行っていた作業の自動化により、人件費の削減、品質の安定が可能となりました。

■さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
 http://www.iai-robot.co.jp/download/shiyorei/

この日何の日?

このコーナーでは、日付にちなんで語呂合わせで呼ばれている面白い日(記念日)を紹介しております。
今月紹介するのは「2月23日」です。
さて、皆さんはこの日が何の日かわかりますか?

「2月23日」は『富士山の日 [フ(2)ジ(2)サン(3)]』です。

静岡県は平成21年、富士山環境保全活動や富士山世界文化遺産登録等の取り組みに対する県民の理解を深め、後世に引き継ぐことを期する日として2月23日を『富士山の日』とする条例を制定しました。

富士山の日(2月23日)2月19日から23日まで行われる「富士見の祭典」では、静岡県知事が世界文化遺産登録への決意表明や「ふじのくにづくり」宣言を行い、また県内各所では、富士山にちなんだ様々なイベントが行われます。
静岡県の御殿場市では何色かに色分けしたおむすびを並べて、巨大なモザイクアートのような「富士山」をモチーフとしたアート作品でギネス世界記録にチャレンジしたり、伊豆地方の温泉協同組合では、富士山の標高「3,776m」にちなんだ「3776円プラン」というお得なプランを取り揃えたりと、県民全体でイベントを盛り上げています。

■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

電動シリンダのオンラインショップ開設

アイエイアイネットストア.COM 
        www.iai-netstore.com 当日出荷対応

メルマガ配信の停止を希望される場合はお手数ですが、以下のページにて配信停止を行って下さい。
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
ご登録情報の変更は以下のページにて行えます。
⇒ https://www.iai-robot.co.jp/login/login.asp

上記以外のご要望その他は「e-mag@iai-robot.co.jp」宛にお送り下さい。

今後も製品情報・技術情報等、タイムリーな情報をお届けいたします。

2011.02.22 発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係
静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL 0800-888-0088/FAX 0800-888-0100 または
TEL 0120-119-480/FAX 0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/
e-mag@iai-robot.co.jp