アイエイアイ e-magazine
アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン134号
新製品「ロボシリンダ 防塵防滴スライダタイプ RCP4W-SA5/SA6/SA7」のご紹介

このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

今週末から4年に一度のビッグイベント オリンピックが開催されますね。
世界各国の選手が4年間の思いを胸に、勝つためだけでなく、自分を支えてくれた仲間のためにも精一杯頑張る姿に心が打たれます。私も、日々、自分を支えてくれる方々への感謝を忘れずに色んなことに頑張っていきたいと思います。
さて、ロンドンオリンピックでは、どんな感動シーンが見られるのか今から楽しみです。みなさんも、くれぐれも寝不足にはご注意くださいね。

では、また来月号で!

 
【今月のコンテンツ】

1.【新製品】ロボシリンダ防塵防滴スライダタイプRCP4W-SA5/6/7が登場!

2.【使用例紹介】LED照度 計測装置

3.【アイエイアイホームページのみどころ】展示会レポート「第16回機械要素技術展」


■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

ロボシリンダ 防塵防滴スライダタイプ RCP4W-SA5/6/7が登場!
ロボシリンダ 防塵防滴スライダタイプ RCP4W-SA5/6/7が登場!

【特長1】 保護等級IP65の防塵防滴性能を実現

ロボシリンダ スライダタイプ初!
ベースを天地逆に配置し、開口部を下側にした特殊構造により、ロボシリンダ スライダタイプ初の保護等級IP65の高い防塵防滴性能を実現しました。

【特長2】 小型化

防滴性能はそのままに、弊社防滴単軸ロボット(ISWAシリーズ)に対し約60%の小型化(断面積比較)を実現しました。
また、他のロボシリンダシリーズと同様に、高機能で低価格を達成しました。

【特長3】 壁掛け、天吊りでの使用が可能

壁掛け、天吊り用ブラケットをオプション設定することで、取り付けの自由度が大幅に拡大しました。

【特長4】 ケーブル取り出し方向が選択可能

ケーブル取り出し方向が、後方(標準)、左側面、右側面の3種類から選択が出来ます。
本体取り付けスペースの状況に応じてご選択下さい。

●詳細情報はこちらのページをご覧下さい。
http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_rcp4w-sa5_6_7_120410.html

■カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページからお申し込み下さい。

 http://www.iai-robot.co.jp/download/shiryo/index.html

使用例紹介

LED半導体が等間隔に配置されたLED蛍光灯の照度を計測する装置にロボシリンダが採用されました。

LED照度 計測装置:図照度計を載せたスライダを、LED半導体の間隔に合わせて移動し照度を計測し、計測結果をパソコンで管理します。


従来は手作業で測定していたため、測定位置にばらつきがありましたが、ロボシリンダ採用により測定位置の精度が向上しました。

また、自動化で、LED蛍光灯3本同時に測定できるようになり測定効率も向上しました。

■さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
 http://www.iai-robot.co.jp/download/shiyorei/

アイエイアイホームページのみどころ

— 展示会レポート 「第16回 機械要素技術展」 —

弊社は、先月、6月20日(水)〜22日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催された「第16回 機械要素技術展」に出展し、おかげをもちまして、大変盛況のうちに会期を終えることができました。

 

 

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.iai-robot.co.jp/exhibition/general/mtech/2012/16th-mtec_2012_report.html
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
ご登録情報の変更は次のページで行えます。
⇒ https://www.iai-robot.co.jp/login/login.asp

上記以外のご要望その他は「e-mag@iai-robot.co.jp」宛にお送り下さい。

今後も製品情報・技術情報等、タイムリーな情報をお届けいたします。

2012.7.25発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係
静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL 0800-888-0088/FAX 0800-888-0100 または
TEL 0120-119-480/FAX 0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/
e-mag@iai-robot.co.jp