アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン193号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

今年の夏は暑くなると言われていますので、何か今までにやっていなかった暑さ対策をしようと考えています。
冷房に頼ると夏バテになることもあるので、体にやさしくて自然に無理なくできる『体温を下げる食べもの』を多く摂る方法にしようと思います。

体温を下げるためにはカリウムを摂るのがよいと言われています。カリウムには利尿作用があり、尿と共に体の中の熱を体外に出すので体温を下げる効果があります。特に夏野菜にはカリウムを含んでいるものが多く、熱を下げながら水分補給もできるので、暑さ対策にはもってこいですね。

今年の夏は、トマトやキュウリをたくさん食べて、健康的に暑さに対抗していこうと思います。

では、今月号をお楽しみください!

 
新製品   使用例紹介
新製品
ロボシリンダR RCP6シリーズに防塵・防滴仕様を追加
特徴1.
保護等級IP65の防塵防滴性能を実現

保護等級IP65の防塵防滴仕様をロボシリンダ®RCP6シリーズに追加しました。
水がかかる装置に使用できます。

特徴2.
バッテリーレスアブソリュートエンコーダー標準搭載
バッテリーを必要としないので、バッテリーのメンテナンスが不要です。
操作立上げ時や、非常停止後、あるいは故障で停止した後の装置の再起動時に、原点復帰を必要としません。作業時間を短縮でき、製造コストが低減できます。

特徴3.
豊富なラインナップ

ラジアルシリンダー、ワイドラジアルシリンダーを含むロッドタイプで全24タイプ・48機種を取り揃えています。

 

ラジアルシリンダー
RCP6W-RRA

 

ワイドラジアルシリンダー
RCP6W-WRA

ラジアルシリンダーのメリット

ボール循環型リニアガイドを内蔵しているので、ラジアル荷重、モーメント負荷を受けることが可能です。外付けガイドが不要となり、装置がコンパクトになります。

●詳細はこちらのページからカタログ(PDF)をご覧ください。
  http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_rcp6_series_160127.html#info_cr2

カタログ

カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページからお申込ください。
http://www.iai-robot.co.jp/document/

使用例紹介

CT効果

うどん生地をこねる工程を電動化したことで
人件費を削減できました。

【概要】
・自家製うどんを使ったうどん店
・製造量:うどん100食分(10kg)/日

【工程】
・材料(小麦粉、水、食塩)を混ぜた後の生地にコシを出すためにこねる工程です。

【従来の問題点】
・作業者がうどんの生地をこねる作業を、足踏みで1日に3時間行っていました。
・踏み込みムラが原因で、うどんを細く切る前にのばす工程で、のびが悪く生地がひび割れる不良があり、廃棄を行っていました。不良率:平均3%

【ロボシリンダー採用による改善内容】
・作業者が足踏みで行っていた作業を自動化できました。
・品質が安定し、不良による廃棄がなくなりました。

【改善による効果】
●うどんの生地をこねる作業にかかる人件費を削減できました。
作業時間3時間/日、年間稼働日数240日
人件費1,800円/時の場合
3時間×240日×1,800円=1,296,000円/年
●不良廃棄がなくなりました。
年間稼働日数240日、生産量10kg/日
材料費200円/kg、不良率3%の場合
10kg×200円×0.03×240日=14,400円/年
→効果の合計
①1,296,000円+②14,400円=1,310,400円/年  → 年間削減効果:131万円

さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
http://www.iai-robot.co.jp/case/industry/index.html

コーヒータイム

メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/company/coffeetime/index.html


配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2017.7.13発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp