アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン200号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさんこんにちは。

厳しかった寒さがだんだんとやわらいできました。
これからはワクワクする春の話題を多く耳にするようになりますね。

一方で、冬の寒さが厳しかった年の春は、花粉が短期間に一気に飛ぶと言う話があり、今年はちょうどそのパターンにはまりますので、少し気がかりです。
私は花粉症の自覚はないのですが、この季節になると、いつもよりくしゃみや鼻水が多くなっているような気がします。
定番ではありますが、外出時はマスクをつけるように心がけたいと思います。まだインフルエンザが流行っていますので併せて予防します。

では、今月号をお楽しみください!

 
新製品   使用例紹介
新製品
業界最速!!!スカラロボットIXAが登場。
特長1.
業界トップ 最速のサイクルタイムを実現
特長2.
低価格を実現
従来の弊社スカラロボットよりお求め易い価格となりました。
性能および、機能は従来品よりも大幅に向上しています。
特長3.
振動が少なくブレない位置決め
高剛性化・制御の最適化により、位置決め停止時の振動が従来と比較して大幅に低減しました。

 



 

●詳細情報はこちらをご覧ください。
  http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_ixa_series_20171218.html

カタログ

カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページからお申込ください。
http://www.iai-robot.co.jp/document/

使用例紹介

CT効果

部品供給をエレシリンダーにしたことにより
サイクルタイムが短縮しました

【取扱製品】
・スマートフォン用 内部基板。

【工程】
・スマートフォン用 内部基板を、次工程の検査装置作業へ搬送する工程。

【従来の問題点】
・エアシリンダーは、速度を上げ過ぎるとストローク端での衝撃が大きくなり位置ズレがおきるため速度を上げる事ができませんでした。

【エレシリンダー採用による改善】
・エレシリンダーは、加速度(A)、速度(V)、減速度(D)を簡単に設定でき、高速、かつなめらかな起動と停止ができます。
その結果、サイクルタイムを短縮することができました。

【改善による効果】
●サイクルタイム短縮
エアシリンダー
5秒
電動化
4秒
⇒ 従来の80%に短縮

さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
http://www.iai-robot.co.jp/case/industry/index.html

コーヒータイム

メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/company/coffeetime/index.html


配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2018.2.26発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp