日常的なお手入れについて

アイエイアイ製品の日常的なお手入れについて、代表的な機種を例にして紹介いたします。 点検時期、清掃方法、保守方法の目安としてお役立てください。

日常的なお手入れは、トラブル、故障の予防にもつながりますので、定期的な実施をお奨めいたします。

はじめに

製品に使われているモータは、故障(動かなくなった場合)や性能が低下した場合に交換が必要になります。

アクチュエータの構造によって、モータ交換が可能なものと不可能なものがあります。
また、可能であっても困難なケースでは、製品を弊社に送っていただいての作業、または、弊社サービス員が現地にて交換作業を行います。

モータ交換の可否および詳細については、お使いのアクチュエータの取扱説明書の『保守点検』の『モータ交換』をご覧ください。取り扱い説明書は以下よりダウンロードいただけます。なお、ご利用にはユーザー登録が必要です。

取扱説明書ダウンロードページ

交換が必要になった場合は、24時間対応の弊社コールセンター「アイエイお客様センター“エイト”」もしくは、最寄の営業所までご相談くださいます様にお願いいたします。

アイエイアイお客様センター“エイト”
営業所案内一覧

モータ交換手順

ここでは、交換が容易なRCP3(スライダタイプ)を例にして、手順を説明します。

  1. 1モータユニットに接続してあるケーブルを外し、アクチュエータとモータユニットを固定しているネジを六角レンチで取り外します。
  1. 2モータユニットを取り外します。
  1. 3アクチュエータ側と交換用モータユニット側の凸部及び、スリットの向きを合わせます。カップリング部にグリスを塗ります。
  1. 4凸部とスリットが嵌合するように交換用モータユニットを取り付けます。
  1. 5モータユニットとアクチュエータを固定しているネジを六角レンチで固定します。